欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

PET树脂

  • 2021.12.21 14:44:04
  • 米思米
  • 4751
点击收听全文语音朗读

 PET树脂是聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂的简称。

 PET树脂的熔融温度在270℃左右,成型温度为270~280℃,需要在较高的温度下进行注塑成型。这种树脂的特点之一是其流动性。尽管在熔点以上时流动性良好,但一旦开始凝固,立即就会变得很难流动。换言之,这一树脂材料的温度变化与其流动性密切相关。对于PET树脂来说,模具温度控制和树脂温度控制是必不可少的项目。在多数情况下,PET 树脂的注塑成型中会使用热流道以及阀门浇口,这是为了通过以机械方式开闭浇口来确保实现流动管理。

 由于流动性好,所以必须充分考虑到模具间隙控制和模具因填充压力而发生的变形。特别是在热流道的歧管设计中,防止变形和热膨胀余量管理非常重要。

 此外,由于PET树脂对水分反应敏感,因此需要提高管理水平,贯彻对成型材料母粒进行预干燥。由于与水反应会发生水解,所以进行PET树脂的注塑成型时,必须设置材料预干燥设备。

 PET树脂在从流动状态固化的过程中,如果结晶尺寸变大则容易变成球晶,会让成型制品变为白浊的不透明状态。所以如果要制作透明的成型制品,就必须对其进行快速冷却以抑制球晶的生长。因此,模具必须配备快速冷却系统。模具温度应保持在5-15℃并使用冷却器。模具内树脂温度变化区域的温度梯度要从270~280℃变为5~15℃,由此可见PET树脂的注塑成型难度有多大。

 目前,PET树脂注射成型技术已日渐趋向于达到成熟水平,超大数量多腔模具(一模100-200个模腔)的阀门浇口模具技术已在世界范围内被大量实际应用于量产模式。

 PET树脂的原料是石油基材料,不过目前也正在开发生物PET树脂。这是以植物为原料而生产出的,与石油衍生的PET树脂成分完全相同的树脂材料。商业水平上的材料供应也已经开始。

 预计PET树脂原料供应区域将不再局限于原油生产国,其市场占比将会逐渐向农产品生产国转移。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities